This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:以编程方式更改引脚多路复用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770655/ccs-rm46l852-change-pin-mux-programmatically

器件型号:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们有一个应用、 其中 RM46L852是 I2C 主设备;除了 I2C 挂起时非常罕见的事件外、所有功能都运行良好。

正如模拟器件应用手册 AN-686 "实现 I2C 总线复位"中所述、我想实施一个发布过程。

为此,我必须将 I2C_SDA 和 I2C_SCL 引脚多路复用器更改为 GIO,然后再返回 I2C。

是否有一些简单的方法来实现此目的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下寄存器用于设置 I2C 引脚功能:
    - I2CPFNC 寄存器:当 PINFUNC 位被置位时、SDA 和 SCL 引脚作为 I/O 当 PINFUNC 位被清零时、SDA 和 SCL 为 I2C 引脚(功能性)。
    - I2CPDIR 寄存器用于设置引脚方向(输入/输出)。
    -使用 I2CDOUT 和 I2CDIN 来读取/驱动 I2C 引脚。
    请参阅器件 TRM :www.ti.com/.../spnu514c.pdf 中的第30章 (寄存器说明在第30.6章中开始)

    当 I2C 引脚设置为 GIO 时、也可以使用 Gio.c API 访问 I2C 端口。

    此致、
    米罗