This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCZAD:TM4C129X 的 UART 流控制

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770562/tm4c129cnczad-uart-flow-control-for-tm4c129x

器件型号:TM4C129CNCZAD
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我们希望在 TM4C129X 和 CC2564之间建立 UART 通信。 我们已完成所有初始硬件配置、如 nshutdown 重置

和配置的32kHz 慢时钟。 对于 UART 通信、CC2564需要流控制。 我们对 UART3使用了硬件流控制。 我们遵循了 bluetopia 示例中使用的代码。

示例代码使用 XON/XOFF 软件流控制。 硬件流控制是否足以满足这一要求? 我们无法通过 UART 发送/接收数据包。

此致、

Bhagyashri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不熟悉蓝皮亚。 我认为 bluetopia 是 CC25xx 端的蓝牙堆栈。 蓝皮样片是否设计/写入以连接 Tiva 器件? 由于我不熟悉 bluetopia、我需要将您的问题转移到适当的论坛组。

    对于 Tiva 器件、UART3支持使用 RTS/CTS 握手信号进行硬件流控制。 您可以在数据表中找到有关流量控制的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BT 堆栈使用的是什么? CC2564自动检测是否使用了 H4 (4线协议)或 H5 (3线协议)。 如果您未使用 Bluetopia 协议栈、请确保您的协议栈遵循 BT SIG H4协议。

    此外、它还有助于连接 FW 记录器、以检查 CC2564如何检测来自 TIVAC 主机的传入 UART 数据。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    谢谢