This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PBIST RAM 的覆盖范围

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770501/tms570lc4357-coverage-of-pbist-ram

器件型号:TMS570LC4357

您好!

您能否确认 PBIST L2RAW (RAMGROUP29和30)涵盖18位地址线和64位数据总线?

我对 MIBSPI 的 PBIST RAM (RAM 组10、11、12、22、23)和 VIM RAM (RAMGROUP 14)有同样的问题吗?

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    PBIST 的功能与使用嵌入式 CPU 来测试存储器类似、在这些存储器中、您可以灵活地添加、减去等算法。 它涵盖了所选的整个存储器组。 它测试数据而不是地址。