This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:TM4C129

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770386/rtos-ek-tm4c129exl-tm4c129

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

端口 D 的引脚7完全不起作用、它始终保持低电平。

GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTD_AHB_BASE、(GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7));

GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_AHB_BASE、(GPIO_PIN_7)、128);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_AHB_BASE、(GPIO_PIN_7)、0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否看到引脚 PD4、5和6存在相同的问题?

     您能否尝试 GPIO_PORTD_base 而不是 GPIO_PORTD_AHB_BASE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口 D 的针脚4、5、6 工作正常,只有针脚7是问题。我只尝试了端口 D,但它不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、
    原因是 PD7默认处于锁定状态、因为它通常用作 NMI 引脚。 如果要将其用作 GPIO 引脚、则需要先解锁引脚。 请参阅以下帖子以解锁 PIN。

    e2e.ti.com/.../685150