This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CAN 应用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770299/tms570ls3137-can-application

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、

客户在 PC 上请求了 CAN 应用程序和源文件、该文件可以将 App.hex 文件发送到 TMS570LS3137。

请在这里帮助我。 我真的不理解这些要求、如果我们有任何此应用的源代码。  

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    HALCoGen 下有一个轮询模式和中断模式的示例。 我不在 PC 端提供十六进制格式数据的示例、但我有一个用于发送原始二进制文件的 VC++示例。 此示例用于测试 CAN 引导加载程序。 NI USB-CAN 适配器需要使用此示例。