This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:解锁 TM4C123GXL

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/768578/tm4c123gh6pm-unlock-tm4c123gxl

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我将 TM4C123GH6PM 与 IAR Embedded Workbench for ARM 结合使用。

尝试使 Launchpad 上的 LED 闪烁。 似乎 Launchpad 已锁定、我收到了软件复位目标复位等消息

尝试使用 LM 闪存编程器解锁、但无法正常工作。  请指导您完成此行为。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karuna、

    我不熟悉 IAR Workbench、我们在 TI 使用 CCS、但如果这些消息在编程开始时出现、则不会出现问题、因为 IDE 必须复位 TM4C 才能访问 JTAG 电路进行调试。

    您是否正在使用 TivaWare 闪烁示例? 如果是这样、您是否说运行时不会发生任何情况?

    在您尝试运行该程序后、您能否发布 IAR Workbench 屏幕的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karuna、

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    很抱歉、响应延迟。问题是缺少"lm4f120h5qr.h"的头文件

    谢谢你