请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 尊敬的先生:
我的应用程序代码中有两个中断子例程。 一个是2ms 的周期性计时器中断。 另一个是 UART 接收中断。 我不确定两者是否都在工作。 我认为计时器中断正常工作,但 UART 接收中断不会一直工作,因为一旦 UART 中断以 scinoertification ()的形式写入,该 LED 就会亮起。 尽管 LED 会亮起、但并非每次都如此。 解决方法。 我知道计时器中断具有 FIQ 的最高优先级。 不应跳过 UART 中断。 我希望在定时器中断子例程完成后为 UART 中断 ISR 提供服务(如果在任何情况下都重叠的话)。
如何解决??
此致、
Deepak