This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:CAN 扩展格式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/770087/tms570ls1224-can-extended-format

器件型号:TMS570LS1224

您好!

我想知道 TMS570LS1224是否 支持扩展 CAN 帧?

其他哪些系列支持通过汽车认证的扩展 CAN 帧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS1224支持 CAN 协议版本2.0 A 部分和 B 部分。扩展帧格式是 CAN 协议版本2.0 B 部分的一部分。因此、是的、TMS570LS1224支持 CAN 扩展帧格式。
    所有 TMS570 MCU 均支持 CAN 2.0B、所有支持 CAN 2.0B 协议版本的 Hercules MCU。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!