This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:调试和通信功能

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769916/launchxl2-rm57l-debugging-and-communication-capabilities

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

您好!

我们正在开发一个板来替代 Launchpad 板、我对此有一些疑问:

1) 1)我们使用 microUSB 与 PC 进行串行通信。 根据原理图、 TM4C129ENCPDT 似乎将 USB 转换为 UART 并与 LIN1模块通信;是这样吗? 要替换它、我们只需要连接到 LIN1的 USB-UART 芯片?

2) 2)我们当前为串行端口分配一个名称、即"系统"。 任何 USB-UART 芯片都有可能出现这种情况吗?

3) 3)要对 uC 进行编程、我们只需将类似 XDS 的外部调试器连接到 TDO、TMS、TDI、TCK、RTCK、 NTRST 和 MR_PB?

4) 4) MR_PB 的作用是什么?

谢谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用任何具有3.3V I/O 支持的 UART/USB 桥接器。
    要使用外部 JTAG、您需要连接 TDI、TDO、TCK、TMS、nTRST (nTRST 信号是可选的、但您应该用探头对其进行测试。 可由 TCK 和 TMS 完成复位)。 RTCK 也是可选的。 如果您的仿真器支持 RTCK 并且您不会使用它、则将 MCU 上的 RTCK 保持悬空(或将其连接至 GND)并缩短仿真器端的 RTCK 和 TCK。
    MR-PB 是一个系统复位(SRST)信号、并且是可选的。 该信号将重置整个系统。


    此致、
    米罗