This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:如何在使用 SafeTI 诊断库时保存 resetReason

Guru**** 2907410 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769734/rm44l920-how-to-save-resetreason-when-using-safeti-diagnostic-library

器件型号:RM44L920
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

如果我们使用来自 SafeTI 诊断库(sys_startup.c)的 demo_app 初始化控制器、一旦确定并使用 resetReason 值、由于控制器所有部分的后续初始化、该值无法存储在任何位置。

我们希望稍后在程序启动时获得该信息、以便在 SCI 上发送该信息并保存到闪存。

也许有人已经解决了这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mbilic、您好!

    您可以将该信息写入 FEE (组7、数据闪存)。 HALCoGen 包含一个使用 FEE 的示例。