This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C123G:DK-TM4C123G 开发套件修订版

Guru**** 2611325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769206/dk-tm4c123g-dk-tm4c123g-development-kit-revision

器件型号:DK-TM4C123G

你(们)好

 

我有 DK-TM4C123G 修订版 A0。

它是最新版本吗? 我找不到相关信息。

使用它有任何限制吗?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

     您在哪里找到了 A0、何时/在哪里找到了此板?

     我在板背面左下角找到的版本1.0。  

     您计划在外设方面使用该电路板的情况是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     

    感谢您了解 EVM。

    修订版 A0位于 EVM 的包装盒上。 我打开了软件包并找到了修订版1.0。 背面的位置。

    您的电路板看起来是一样的。

    同样还有同样的问题、

    它是最新版本吗?

    如果它不是最新版本,使用它是否有任何限制?

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuerbis、
    是的、您有最新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     

    谢谢!

     

    此致、

    Kuerbis