This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM57L:BOOSTXL-K350QVG-S1演示

Guru**** 2610875 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769588/ccs-launchxl2-rm57l-demo-for-the-boostxl-k350qvg-s1

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-K350QVG-S1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个与 Kodey Rodeo 类似的问题;但是、我想知道  是否有一个很好的演示代码用于将 BOOSTXL-K350QVG-S1 与 LAUNCHXL2-RM57L 搭配使用?  例如、Keil? 我一直在寻找 MSP432的库、但我没有成功。 请提供任何帮助。

谢谢、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrea、
    与 Hercules MCU 配合使用时、TI 不提供 BOOSTXL-K350QVG-S1的驱动程序。


    此致、
    米罗