This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:从 TIrtos 2.111移至4.178导致 USB 死亡-已解决!

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769644/rtos-tm4c1294ncpdt-moving-from-tirtos-2-111-to-4-178-killed-the-usb---resolved

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

关于此问题:

我发现答案是新添加的必填呼叫:

USBDCDFeatureSet (0、USBLIB_Feature_CPUCLK、&ui32SysClock);
USBDCDFeatureSet (0、USBLIB_Feature_USBPLL、&ui32PLLRate);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomo、您好!
    感谢您确定解决方案。 我相信、这将使许多遇到相同问题的人受益。