This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:如何使用 cc430f6137永久存储数据(不可擦除存储器)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769118/ccs-cc430f6137-how-do-data-store-permanently-not-erasable-memory-using-cc430f6137

器件型号:CC430F6137
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

       目前、我在项目中使用 cc430f6137 IC。 我希望数据存储在不可擦除的存储器上。 如何 使用 cc430f6137存储不可擦除的存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Sivanathi、

    下面是一个展示如何将变量放置在存储器中的特定器件中的资源。 如果在将固件下载到器件时有要写入闪存的常量(查找表、常量等)、这将非常有用。 您需要向下滚动到 CCS 部分:

    processors.wiki.ti.com/.../Placing_Variables_in_Specific_Memory_Location_-_MSP430

    如果您需要在运行时写入闪存、我们提供了代码示例、展示了如何执行此操作。 在 CCS 中可以通过导航到以下位置找到这些内容:

    查看> Resource Explorer > MSP430Ware >器件> CC430FXX > CC430F6137 >外设示例>寄存器级别> cc430x613x_flashwrite_xx.c

    谢谢、

    Mitch