This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C123GXL:建议在两个任务中使用相同的 I2C 通道

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/768742/rtos-ek-tm4c123gxl-suggestion-for-using-same-i2c-channel-in-both-the-tasks

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的所有人:

在两个不同的任务中、我需要使用相同的 I2C 通道。 当我尝试打开已打开的 I2C 通道时。  我将在 I2C 中获取错误错误( 它是预期的错误)。 但我想使用相同的 I2C 通道与 其他传感器进行通信。  如果任务中没有正确打开该 I2C 通道,我将无法  正确使用 I2CTransfer()。

请向我提供您的宝贵建议、以解决此问题。

谢谢、此致、

Yashwanth Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yashwanth、

    将 I2C_open 中的 I2C_Handle 设置为全局变量。 然后另一个任务可以使用它。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的解决方案。 我将 I2C 句柄设为全局变量、它起作用了。  

    此致、
    Yashwanth