This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:时钟测试模式和外部时钟预分频器(ECP)功能

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/769245/tms570lc4357-clock-test-mode-and-external-clock-prescaler-ecp-functionality

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357,我们需要有关时钟测试模式和外部时钟预分频器(ECP)功能的更多信息?

我们的理解是、时钟测试模式和 ECP 具有两种功能、但具有相同的引脚 ECLK1。

-时钟测试模式通过 CLKTEST 寄存器0x5的 CLK_TEST_EN 位启用、并且由于 SYSPC1寄存器0x1的 ECPCLKFUN 位、可以在 ECLK1引脚上看到监控的时钟。

-我们希望使用 ECP 功能(频率在 ECLK1引脚上分频),但我们希望使用时钟测试模式。

-如果我们只想使用监控和预分频器(ECP)功能来监控 VCLK 或 OSCIN (通过 ECPCNTL 寄存器配置)、我们是否需要启用时钟测试模式(通过 CLKTEST 寄存器的 CLK_TEST_EN 位)并配置 CLKTEST 寄存器(例如 SEL_ECP_PIN 位)? 或者、由于 SYSPC1寄存器0x1上的 ECPCLKFUN 位、只有处于功能模式的 ECLK1引脚就足够了?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    您可以在不启用时钟测试模式的情况下使用 ECP 功能。
    当 ECLK1引脚处于功能模式且时钟测试模式被禁用(CLK_TEST_EN!= 5)时,您只能监控 VCLK 和 OSCIN (取决于 ECPSSEL 位)。
    启用时钟测试模式可监控许多其他源、具体取决于 SEL_ECP_PIN 位。

    此致、
    米罗