This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 Tiva-C Launchpad 上禁用/启用全局中断。

Guru**** 2611325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/768839/how-can-i-disable-enable-global-interrupts-on-tiva-c-launchpad

您好!

我尝试使用 IntMasterEnable / IntMasterDisable 启用/禁用 Tiva-C Launchpad 上的全局中断、但无法正常工作。

有什么想法我怎么能这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balaroiu、

    这些 API 就是实现该目的的方法。 我怀疑还有其他事情在发生。 您能更详细地解释哪些不起作用、并分享您的代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我弄清了我的应用程序中的错误所在。 感谢你的答复。

    此致