This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:缺少 TMS750LC4357ZWT 的时钟树概述

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/768703/halcogen-missing-clock-tree-overview-for-tms750lc4357zwt

器件型号:HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357

在 HALCoGen 中、当处理 TMS750LC4357ZWT 的项目时、缺少时钟树概览。 对于其他 TMS750 DSP、此选项可用。

全局时钟模块(GCM)可用、并且有一个按钮显示"Clock Tree"。 但这也不起作用。

在 HALCoGen 04.7.01中看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willem、
    遗憾的是、HALCoGen 04.07.01中的 TMS570LC4357没有时钟树。 这不是错误。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是!