This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272-Q1:MSP430F2272:掉电复位&放大器;滞后

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272-Q1, DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/842137/msp430f2272-q1-msp430f2272-brown-out-reset-hysteresis

器件型号:MSP430F2272-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8873-Q1

您好!

我计划将 MSP430F2272-Q1用于电机驱动器应用。 我在数据表中找不到以下详细信息:

1.掉电复位电压

2.掉电复位滞后:-40至+85摄氏度

提前感谢您的善意帮助。

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     您可以参考器件数据表的第8.13节 POR 和 BOR。 如果有进一步的问题或该部分无法为您提供足够的数据、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F2272-Q1

    您好!

    我将 MSP430F2272-Q1与 DRV8873-Q1一起用于有刷直流电机应用。 我正在尝试确定以下内容:

    1.加电/断电顺序是什么?

    2.睡眠/唤醒转换定序?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    由于您昨天的最新主题主要涉及此主题中提出的同样问题、因此我已将这两者合并、以获得进一步支持。 通常、请尝试保留原始主题的本地支持、以便轻松跟踪分辨率。

    此致、

    Matt