This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137勘误表、我们是否可以使用处理源代码文件、有些源代码文件由 HALCOGEN 处理、但并非所有解决方案源代码都可从 HALCOGEN 中获得

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/841870/tms570ls3137-tms570ls3137-list-of-errata-and-is-there-handling-source-code-files-for-us-to-use-some-are-handled-by-halcogen-but-not-all-solution-source-is-available-from-halcogen

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,  

以下是 TMS570LS3137的一些芯片勘误表,需要在我们的代码中加以遵守。 器件#B066由 HALCOGEN 处理、但其他所有器件仍不清楚如何处理这些器件。 是否有示例源代码和其他详细信息,如何处理这些勘误表。

TMS570勘误表问题 如果使用了写入未实现的 MCRC 空间时的 CPU 中止、则应考虑 TMS570芯片勘误问题器件#142      
TMS570勘误表问题 如果使用 PSCON 比较、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题器件#142      
TMS570勘误表问题 如果使用多存储器(STMxx) CPU 指令写入外部存储器、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题器件#B064      
TMS570勘误表问题 如果预计在一个溢出条件被纠正后 RTP 自动重新启动发送跟踪数据、那么 TMS570芯片勘误表问题器件#B065应该被考虑在内      
TMS570勘误表问题 如果使用从闪存执行、则 应考虑 TMS570芯片勘误表问题器件#B066    HALCOGEN 提供解决方案源代码  
TMS570勘误表问题 如果使用了对外设或外部存储器的写入、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题器件#B071      
TMS570勘误表问题 如果在生成 ECLK 时对 MibSPI3_NCS[1]进行内部拉取、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题器件#B074      
TMS570勘误表问题 如果使用 DMM 开始接收数据包时的忙标志、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 DMM#16      
TMS570勘误表问题 如果使用超时错误后寄存器读取 EMIF、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 EMIF#3      
TMS570勘误表问题 如果使用了写入配置为“正常”的外部异步存储器,则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 EMIF#4      
TMS570勘误表问题 启动期间与 TMS570芯片勘误问题 ERAY#58相关的启动或正常操作中止后的错误周期偏移应该被考虑在内      
TMS570勘误表问题 如果在写入后写入实现的 CRC 空间
使用未实现的 CRC 空间、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 MCR#18
     
TMS570勘误表问题 如果在3引脚或4引脚通信的受控模式中的多缓冲 SPI 针对慢 SPICLK 频率和时钟相位= 1发送数据、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 MIBSPI#110      
TMS570勘误表问题 如果使用启用 I/O 回送时从模式中的数据长度、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 MIBSPI#111      
TMS570勘误表问题 如果使用从机模式 MIBSPI 的 RX DMA 请求、则 应考虑 TMS570芯片勘误表问题 MIBSPI#137      
TMS570勘误表问题 如果在读取后使用 Mibspi RX RAM RXEMPTY 位、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 MIBSPI#139      
TMS570勘误表问题 对于 TMS570芯片勘误表问题、PLL 无法启动、应考虑 SSWF021#45      
TMS570勘误表问题 如果使用时钟源使能和时钟源有效的时钟源切换、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 SYS#046      
TMS570勘误表问题 如果使用了 SYSTASR 寄存器中的位字段 EFUSE_ABAL[4:0]、则应考虑 TMS570芯片勘误表问题 SYS#102      
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandr、

    勘误表中列出的大多数问题都有 权变措施。 与调试/ETM 相关的几个问题、FlexRay 没有权变措施。 您是否计划使用 FlexRay?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    我们在项目中未使用 Flexray。  

    我们没有在项目中使用 ETM。

    ETM (嵌入式跟踪宏单元)是一种硬件宏单元、当连接到处理器时、它会在跟踪端口上输出跟踪信息。 ETM 始终支持指令跟踪和数据跟踪。  TMS570LS3137 支持32通道 ETM。 XDS560v2 Pro Trace 支持 TMS570 ETM 跟踪。 我认为使用 ETM 的竞争是内核或 CPU 跟踪。

    谢谢,

    Chandrashekhar