This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:MCAL FLS 和 FEE 不支持待机 AUTOSAR

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839323/tms570ls1227-mcal-fls-and-fee-do-not-support-stand-autosar

器件型号:TMS570LS1227

大家好、

在当前的 MCAL 版本05.40.00 EA1中、FLS 模块未按照 AUTOSAR 标准开发、无法与 AUTOSAR BSW 供应商提供的 FEE 模块进行连接和集成。 因此、为了集成 AUTOSAR NVM 堆栈、我们必须使用 TI MCAL 提供的 FEE 模块。 TI FEE 模块不支持某些 NVM 功能、如 CRC、冗余块。

如果我们使用的 FEE 模块具有 AUTOSAR BSE 供应商支持的完整 NVM 功能 、则需要重写 FLS 驱动器才能与 FEE 模块进行交互。 我认为这是不现实的。

您是否有任何已将 FLS 作为支架 AUTOSAR 模块实现的更新 MCAL? 或者是否有任何权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我们您打算使用的功能的 AUTOSAR FEE 规范中的要求编号。

    目前、我们没有符合 AUTOSAR 的 FLS 模块、也没有针对这种模块的开发计划。

    谢谢、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    它与数据集计算有关、详细信息可在下图中看到

    我已签入 MCAL 配置、有一个与此功能相关的配置项、但该值限制为1……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    数据集配置是 NVM 模块的一部分。 使用 FEE 驱动器实现此目的的权变措施如下:  

    使用 EB tresos 配置的每个块将被视为数据集块。

    2.在 FEE Cfg.c 文件(由 EB tresos 生成)中、我们需要手动更改每个块配置的"数据集数量"值。

    3.同时确保在 NVM 模块中配置 NVM_Dataset_selection_bits,因为数据集的数量不应超过2个功率 NVM_dataset_selection_bits。

    例如,如果我们需要为每个块配置4个数据集,并且需要13个这样的块,则使用 EB tresos 配置4*13=52个块。 逻辑块1的数据集块将是块1、2、3和4 (确保这些块具有相同的参数)。 FEE Cfg.c 中每个块配置中的"数据集数量"值为4U。 NVM_Dataset_Selection_BITS 值将为2。

    谢谢、此致、

    Akshay