This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva 板被杀

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/841392/tiva-board-killed

您好!

我想一个杀死了我的 Tiva 板。 我使用 openocd 和 gdb (第一次)、尝试使用 openocd 对电路板进行编程。  Openocd 给我一个分段错误。 然后、我使用擦除所有闪存命令。 之后,我无法刻录任何程序。 我的 PC 仍然看到电路板已连接、LMFLAASH 仍然识别它并说程序已成功烧坏、但电路板不执行任何操作。 即使使用 Keil IDE 进行刻录和使用 Keil 调试器、也不会发生任何情况。 Keil 调试器也会识别电路板、但不会发生任何情况。 是否有人知道发生了什么以及我是否真的杀死了电路板?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao、

    我不熟悉打开 OCD、但如果 LMFlash 可以看到电路板、您能否尝试"Utilities"选项卡上的"Debug Port Unlock"选项并报告该操作的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚到的员工很棒(仍然是部分“挂起”) 喜欢海报(合适的)标题!    "董事会被杀!"   (“邪恶”(聪明),他们建议“无聊和杀戮!”)   比“经常到达/超到” (和信息打包)“TM4C…… TM4C "  这些海报的想法是什么?

    您可能应该"非常干净"您的"黑色葬礼装"-同时"按照指示"前往(MCU)墓地...    (在"其他"字段中、可能会产生"墓碑折扣"!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao、

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。