This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:N2HET 仿真 UART

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, LAUNCHXL-TMS57004, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/843126/tidm-tms570bms-n2het-emulated-uart

器件型号:TIDM-TMS570BMS

您好!

我将 EM1402EVM 与 LAUNCHXL-TMS57004搭配使用。 我对 N2HET 有一些疑问、以了解其使用原因。 我知道自己需要两个 UART 来独立与 EM1402EVM 和 PC 通信、而 TMS570只有一个共享 UART。 为什么选择 N2HET 与 EM1402EVM 进行通信、而不是 SCI/LI? 能否使用 N2HET[0]和 N2HET[2]而不是 SCIRX 和 SCITX?

谢谢、

此致、

天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LS0432只有一个 SCI/LIN 模块。 此模块(SCI/LIN)用于与1402 EVM 进行通信。 N2HET 仿真 UART 用于与主机 PC 通信、以在运行时显示状态并控制平衡操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以使用 SCI/LIN 模块在不对 TMS570LS0432进行任何修改的情况下将其与主机 PC 和 N2HET 仿真 UART 进行通信?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该软件旨在使用 SCI 与1402 EVM 进行通信、并使用 N2HET UART 与 PC 进行通信。 您应该修改代码以以不同的方式使用它。