This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TivaWare 下一版本的建议

Guru**** 2820645 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123AH6PM, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/837698/tm4c129encpdt-suggestions-for-next-version-of-tivaware

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123AH6PM

在另一个线程(下面的链接)中、我提到我有一些输入/反馈/想法、以便在 TivaWare 的下一版本中进行改进。

链接: e2e.ti.com/.../3097715

根据 Charles Tsai 的请求(讨论即将结束)、我将打开此主题以列出这些项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目1:

    TivaWare 提供一个带有变量 ROM_TimerConfigure()和 MAP_TimerConfigure()的函数 TimerConfigure()。

    这是一个很好的功能、但是如果你想要"拆分"定时器(例如、使用一个32位定时器作为两个16位定时器)、你必须在同一个调用中配置两个半周期。 否则、如果配置一个半计时器、例如在一个源代码模块中、然后在另一个源代码模块中配置另一个半计时器以供另一个使用、则稍后的配置将撤消部分或全部先前的配置。

    为了解决这一问题并允许我的软件独立配置半定时器,我制作了一个名为 TimerConfigure()的经过修改的副本,称为 TimerConfigureHalf()。 此函数的用法与 TimerConfigure()类似,只是由于函数本身就暗示了这一点,因此无需指定 TIMER_CFG_SPLIT_PAIR。

    我建议在 TimerConfigure()上面的文档块中提到它会影响定时器的两个部分。

    下面是我在 TM4C129ENCPDT 和 TM4C123AH6PM 上使用的 TimerConfigureHalf()函数。 它对我来说可以正常工作、但我只对它进行了测试、因为它与我的应用有关、所以请仔细查看!!

    /*! \brief 在作为一个分离对运行时配置一个半定时器。
    
    使用此函
    
    数而不是 TivaWare 提供的 TimerConfigure(),因为该函数强制在同一调用中配置定时器的两个部分。 使用对该函数的两次调用
    分别配置每个半定时器会导致较低的配置被
    后面的配置占用。
    
    半定时器在被配置前被禁用并且保持
    在禁用状态。
    
    根据
    使用的 TM4C 器件的可用性、\param[in] ui32计时器外设的基址、如下所示之一:
    TIMER0_BASE、TIMER1_base、TIMER2_base、TIMER3_base、
    TIMER4_BASE、 TIMER5_base、TIMER6_BASE、TIMER7_BASE、
    WTIMEER0_BASE、WTIMEER1_BASE、 WTIMEER2_BASE、
    WTIMEER3_BASE、WTIMEER4_BASE、WTIMEER5_BASE。
    
    \param[in] ui32计时器、要配置的半计时器是
    TIMER_A、TIMER_B 之一
    
    \param[in] ui32Config 配置掩码。 如果配置 Timer_A、则
    会执行以下操作之一:TIMER_CFG_A_ONE_SHOT、TIMER_CFG_A_ONE_SHOT_UP、
    TIMER_CFG_A_PERIODICRACY_UP、TIMER_CFG_A_PERIODICY_UP、TIMER_CFG_A_CAP_COUNT、
    TIMER_CFG_A_CAP_COUNT_UP、TIMER_CFG_A_CAP_TIME、TIMER_CFG_A_CAP_TIME_UP、
    TIMER_CFG_A_PWM、可选择按位或与
    TIMER_CFG_A_ACT_TOINTTD、TIMER_CFG_A_ACT_NONEO、TIMER_CFG_A_ACT_TOGGLE 之一进行逻辑或 CFG_RAT_RAT_COUNT_CTLE
    设置 TIMER_CFG_A_ACT_SETTOGTO、
    TIMER_CFG_A_ACT_CLRTOGTO、TIMER_CFG_A_ACT_SETCLRTO 或
    TIMER_CFG_A_ACT_CLRSETTO。 类似地、如果配置 Timer_B、则替换
    上述的 B 变体。
    /void
    TimerConfigureHalf (uint32_t ui32Base、uint32_t ui32Timer、uint32_t ui32Config)
    {
    assert (_TimerBaseValid (ui32Base)));
    assert ((ui32Timer = timer_A)||(u32Timer_B = timer_A
    
    
    
    
    
    
    )|(u32_uCFG = uTI_timer_A)|(u32_timer_uCFG = u32a
    
    )|(u32_uTI_timer = u32_uCFG (u32_u_u_uCFG)= 1)= u32_u32_uFF_u= u32_uCFG (u32_u= uCFG (u32_uCFG)|(u32_u32_u32_u32_uCFG (uTI_u= u32_timer = u32_uCFG)= u32_u ||
    ((ui32Config & 0x000000ff)=TIMER_CFG_A_PERIODICY_UP)||
    ((ui32Config & 0x000000ff)=TIMER_CFG_A_CAP_COUNT)||
    ((ui32Config & 0x000000ff)=TIMER_CFG_A_CAP_UP (u32_CFG_TIME_CFG_=
    
    
    
    
    
    )|= TIMER_CFG_TIME_CFG_TIME_TIMER (u32_CFG__CFG_W_TIME_TIME_CFG_= 0x000000FF)|= TIMER_CFG_TIME_CFG_TIME_TIME_TIME_TIME_CFG_=(uCFG_TIME_CFG_TIME_TIME_TIME_TIME_TIME_CFG_0x000000_TIMER)|=(uCFG_TIME_CFG_TIME_CFG_TIME_TIME_TIME_TIME_CFG_TIME_TIME_TIMER)|
    ~(uCFG_TIME_CFG_0x000000_TIME_TIME_CFG_
    
    //将定时器配置的全局部分设置为分离对
    HWREG (ui32Base + TIMER_O_CFG)= TIMER_CFG_SPLIT_PAIR >> 24;
    
    //如果
    (class_is_TM4C129){
    HWREG (ui32Base + timer_O_Tamr)=(
    ((ui32Config & 0x000f0000)>> 4)|
    (ui32REG & 0xff)|
    timer_Tamr_TA32E
    
    
    
    + PWMIPS (u32Config +
    ))+(uPWMIPS
    
    
    
    
    )+(u32r + tumiConfig)+ tumiTAMIE),则设置半定时器的配置并设置 TxPWMIE 位 (ui32Timer = Timer_B){
    assert (
    (((ui32Config & 0x0000ff00)= TIMER_CFG_B_ONE_SHOT)||
    ((ui32Config & 0x0000ff00)= TIMER_CFG_B_ONE_UP)|
    (u32_CFG_TIME_CFG_= 0x0000FF00
    
    
    
    
    )|(uCFG_UCFG_TIME_C= 0x0000FF_CTRUCFG_UCFG_UCFG_UFF00)|(= 0x0000_TIMER_CK_TIMER_TIME_CTRY_CK_TI_CFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_UFF00)|(= 0x0000_TIME_TIME_CTRY= 0x0000_CFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_UCFG_TIME_TIME_TIME_TIME_TIME_TIME_TIME_TIME_TIME_TIME_TIME_CFG_TIME_CK_TIME_ == TIMER_CFG_B_CAP_TIME_UP)||
    ((ui32Config & 0x0000ff00)== TIMER_CFG_B_PWM)
    ;
    
    //禁用计时器
    HWREG (ui32Base + TIMER_O_CTL)&=~(TIMER_CTL_TBEN);
    
    //将配置的全局部分设置为 HWREG
    (uCFG_24)+ TIMER_SPLIT (split_CFG_TIMER_CO_CO_PAIR)
    
    //如果
    (class_is_TM4C129){
    HWREG (ui32Base + timer_O_TBMR)=(
    ((ui32Config & 0x00f00000)>> 8)|
    (((ui32Config >> 8)& 0xff)|
    timer_TBMR
    ),则设置半定时器的配置并设置 TxPWMIE 位
    。}
    否则{
    HWREG (ui32Base + TIMER_O_TBMR)=(
    ((ui32Config >> 8)& 0xff)|
    TIMER_TBMR_TBPWMIE
    );
    }
    
    }// TimerConfigureHalf
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目2:

    我们使用 map_-prefixed 函数。 据我了解、大多数映射到 TM4C12x 的 ROM、除非 ROM 函数已被 TivaWare 中的更新版本取代、否则 MAP_PREFIXED 版本将映射到未预先修复的已编译到闪存版本。

    但我注意到,有些函数似乎缺少 map_prefixed 版本。 例如,TivaWare 不提供 MAP_TimerUpdateMode()。 我不知道这是故意的、但它会导致几个小问题:(1)我不记得哪些函数缺少 map_prefixed 版本、因此会导致额外的编译-错误-修复-编译周期; 此外(2)我的代码中看起来像是错误、因为它看起来好像我在一个函数调用中忘记了 MAP_前缀。

    只要我发现函数缺少 map_prefixed 版本、我就添加了一个。 它只是一个定义、用于解析非预定义版本、但它为我节省了一些麻烦。 我建议为每个 TivaWare 函数提供一个 map_-prefixed 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目3:

    由于我不记得的原因、我需要我的程序代码来查询计时器当前是启用还是禁用。 因此我添加了一个 TimerIsEnabled()函数:

    /*! 简要检查定时器外设是否已启用
    
    \param[in] ui32定时器外设的基址(
    timer*_BASE 定义的一个)
    
    \param[in] ui32定时器在外设中启用哪个定时器(
    \b timer_A、\b timer_B、 或\b timer_both)
    
    \如果启用了计时器、则返回 true、如果禁用则返回 false
    */
    bool TimerIsEnabled (uint32_t ui32Base、uint32_t ui32Timer)
    {
    uint32_t TMrOCtl;
    uint32_t Expected;
    
    //检查参数
    assert (_TimerBaseValid (ui32id)(ui32b
    )= uTimer= u32b)|(uTimer= ui32b)|(uTimer= ui32b)= uTimer= uTimer= u32b)|(uTimer= uTimer= u32u32b)|(u
    
    //确定指定的定时器是否被/被启用
    TmrOCtl = HWREG (ui32Base + TIMER_O_CTL);
    Expected = ui32Timer &(TIMER_CTL_TAEN | TIMER_CTL_TBEN);
    
    return ((((TmrOCtl & Expected)= Expected))? True:false;
    }// TimerIsEnabled
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目4:

    GPIOPadConfigSet()包含多个用于配置仅出现在 TM4E111和更高版本器件类上的寄存器的 for 循环。 这些 for 循环附近的注释指出、这是对旧器件的无害写入。

    如果程序代码只在初始化时调用 GPIOPadConfigSet(),那么这并不是一个大问题,但我的代码有时会由于各种原因而即时更改引脚配置。 为了提高性能、我用对 class_in_TM4C129的检查将这些 for 循环打包在一起、以避免不必要地执行该代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、12月12日下午、

    非常感谢这些建议!

    关于项目#2、我认为所发生的是在 ROM 冻结后添加的新函数未获得 MAP_前缀、这可能是因为忘记了添加。 我这样说是因为我甚至不想将 MAP_前缀添加到我们添加的三个新 API 中。 :)将其放在待办事项列表中。

    关于项目4:这似乎是合理的、我不会看到添加它有问题。 将进一步调查。

    我喜欢 TimerConfigureHalf 的想法、并将对此进行更深入的研究。 无论采用哪种方法、我们都可以更新有关同时配置两个计时器的需要的文档。

    在评论之前、需要进一步研究#3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]

    您好、12月12日下午、

    非常感谢这些建议!

    关于项目#2、我认为所发生的是在 ROM 冻结后添加的新函数未获得 MAP_前缀、这可能是因为忘记了添加。 我这样说是因为我甚至不想将 MAP_前缀添加到我们添加的三个新 API 中。 :)将其放在待办事项列表中。

    关于项目4:这似乎是合理的、我不会看到添加它有问题。 将进一步调查。

    我喜欢 TimerConfigureHalf 的想法、并将对此进行更深入的研究。 无论采用哪种方法、我们都可以更新有关同时配置两个计时器的需要的文档。

    在评论之前、需要进一步研究#3。

    [/报价]

    当然可以。 如果您有任何疑问或需要更多信息、请告诉我。 如果我想了解其他内容、我会将其发布在这里。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、12月12日下午、

    2号和4号已经被执行(嗯、4号需要进行测试构建、正如我刚才所做的那样、但是它将是!)

    说到#4、看起来这不是 TivaWare 中的目标、但它并没有正确地被排除在公共编译之外。 哎呀。

    对于#3、我不确定添加该 API 有多大价值、但我将在下一次审查会议中由 Bob/Charles 进行运行。

    我们还将回顾并讨论#1、然后再讨论。

    作为#2的副作用、我还注意到我们的许多 TivaWare 示例使用 ROM_而不是 MAP_调用、因此也要尝试清理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、12月12日下午、

    为了结束本主题、我们回顾了建议1和3、并决定如下:

    对于#3、可能的用例非常有限、不能证明添加和验证工作是合理的。

    对于第一个问题、我们在这个问题上处于了关键位置、因为我们可以看到这个问题的价值、但到目前为止、我们还没有遇到任何客户因这个问题而遇到的真正问题。 不过、您努力实现这项功能、然后分享这项功能、这一点非常值得赞赏。 我们现在决定在即将发布的 TivaWare 中不会实现该功能、但我们会在资源列表中为该帖子添加书签。 如果我们最终发现我们在评估它的效用时出错、那么我们可以在将来再次考虑它。

    再次感谢您提出#2和#4、因为这些是我们可以做出的重大改变、如果您不提出这些改变、我们将完全错过这些改变。 我最后总共增加了24个 MAP_函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]

    说到#4、看起来这不是 TivaWare 中的目标、但它并没有正确地被排除在公共编译之外。 哎呀。

    [/报价]

    你确定吗? 我认为这些环路适用于 TM4C129器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]

    对于第一个问题、我们在这个问题上处于了关键位置、因为我们可以看到这个问题的价值、但到目前为止、我们还没有遇到任何客户因这个问题而遇到的真正问题。

    [/报价]

    我除外。 :-)

    [引用用户="Ralph Jacobi"]

    不过、您努力实现这项功能、然后分享这项功能、这一点非常值得赞赏。 我们现在决定在即将发布的 TivaWare 中不会实现该功能、但我们会在资源列表中为该帖子添加书签。 如果我们最终发现我们在评估它的效用时出错、那么我们可以在将来再次考虑它。

    [/报价]

    足够公平。 感谢您的考虑。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]

    再次感谢您提出#2和#4、因为这些是我们可以做出的重大改变、如果您不提出这些改变、我们将完全错过这些改变。 我最后总共增加了24个 MAP_函数。

    [/报价]
    哇! 这是一些缺失的 MAP_映射!
    感谢您改进 TivaWare。 很高兴为您提供帮助。 期待更新!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、12月12日下午、

    [报价用户="12ve12pm ">您确定吗? 我认为这些环路适用于 TM4C129器件。[/quot]

    我在评论之后意识到这是一种组合(不同于其他内部评论所指出的...)、但除了使用正确的定义之外、公众评论本身仍需要进行总体修改。

    公平地说、我应该说"其他客户"。 )