This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:具有 HET PWM 生成功能的 TMS570LS1224

Guru**** 2552110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/840615/ccs-tms570ls1224-tms570ls1224-with-het-pwm-generation

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我尝试将 HALCoGen (example_hetPwm.c)作为研究项目运行。

但它不起作用,示波器没有显示任何信号,有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照 HALCoGen->Help->Help topics->examples 中的说明进行操作

    在步骤3中,要将引脚配置为输出,请转至 HET1->Pin 8-15选项卡并选中 HET1[8]的 DIR 复选框。

    信号将出现在连接器 J8.3上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    我已 µs µs 该代码以在 HET1引脚8上生成具有80MHz 和不同周期(900 μ s、999 μ s)以及50%占空比的 PWM 信号。 它显示 了示波器上的精确测量值。

    但是如果我将周期增加到999µs μ s 以上 (1ns、10ns、……)  它显示了不正确的测量。

    您知道我可以达到的最大距离吗? 我是否需要更改频率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请查看此主题: