This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:FEE 数据写入问题

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/842388/tms570ls1227-fee-data-write-problem

器件型号:TMS570LS1227

您好,

我在编写 FEE 数据时遇到问题。 I CONFIG FEE 模块、具有两个块、每个块为512字节。 除了在写入512字节0xFF 后写入一个全为0的块之外、写入和读取都是正确的、 并且 TI_FEE _GetStatus 没有错误返回。  如果我将一个字节更改为非零、这意味着不是全部为0、或者在写入前调用 TI_FEE 中间块、则数据写入成功。

谢谢、此致、

Jinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinus、

    您的观察结果正确。 这是一个已知问题。 有2种解决方法可避免此问题:

    写入虚拟数据(非零或非0xFF)

    2.禁用 ti_fee_cfg.h 中的校验和

    #define TI_FEE FLASH_CHECKSUM_ENABLE STD_ON -->

    #define TI_FEE FLASH_CHECKSUM_ENABLE STD_OFF

    如果校验和被启用、在写入一个块期间、将根据闪存中已经存在的同一个块的校验和计算和检查待写入数据的校验和。 如果校验和匹配、则不会写入数据。 如果未启用校验和、则会逐字节比较数据。 如果数据不匹配、将启动写入。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    非常感谢。

    谢谢、此致、
    Jinus