This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2134:具有 CAN-FD

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/842442/tms570ls2134-with-can-fd

器件型号:TMS570LS2134
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好、E2E、

你好。  

我们有一位客户询问我们是否具有带 CAN-FD 的 Hercules 器件?
我在2017年的一篇文章中讨论了 TMS570与 CAN-FD、但我决定询问是否有立即发布此功能的计划?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    目前没有计划在 Hercules MCU 上包含 CAN FD 接口。 Hercules MCU 上支持通过 TCAN4550等外部 CAN FD 控制器进行 CAN FD 通信。 有关更多详细信息、请参阅此 TI 参考设计:   

    此致、

    Sunil