This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何将 DP83630配置为从机到 PTP 的时间

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630, DP83640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/840437/tms570lc4357-how-to-configure-dp83630-to-slave-to-ptp-time

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:DP83630DP83640

是否有教程或文档介绍如何将 TMS570LC43x Launchpad 上的 DP83630配置为网络上 PTP 时间的从器件? 我尝试了以下示例: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/555796 ,但运气不好。  HL_phy_dp83640.c 文件中似乎有一个函数 Dp83640GetTimeStamp。 这是什么才能获得时间? 当我调用此函数时、时间的值永远不会改变、我也不会更改 PTP TrackHound 应用程序中列为器件的 Launchpad。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个注意事项是、我目前在 launchpad 上运行一个工作正常的 lwIP UDP 服务器。 需要使用 DP83640 PHYTER 芯片进行何种配置来获得 PTP 时间戳。 我的网络上有一个主 PTP 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要参考 DP83630/40的 Linux 驱动程序代码进行配置。

    http://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    此致、

    GET