This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:芯片引导加载程序升级至串行端口

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/840235/tm4c1294ncpdt-chip-bootloader-upgrade-to-serial-port

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的 TI Tema:

我使用 TI TM4C1294NCPDT、遇到以下问题。 请给我一些建议。 谢谢你。

IC 能否将引导加载程序升级到串行端口?

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    如果我理解正确、您想了解器件为 UART 等串行端口提供的引导加载程序功能是什么?

    如果是、有两个选项:

    1) 1)对器件使用 ROM 引导加载程序、该加载程序可在器件闪存为空时或与 TivaWare API 一起使用

    2) 2)使用闪存引导加载程序、例如 BOOT_serial 引导加载程序以及 TivaWare 中提供的 boot_demo1和 boot_demo2示例。

    TivaWare 可从 以下位置下载:http://www.ti.com/tool/sw-tm4c