This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:如何在 MOSI 空闲时将其设置为高电平(在 HALCoGen 中)?

Guru**** 2762735 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839664/tms570ls0914-how-to-set-mosi-high-in-halcogen-when-it-is-idle

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的团队:

我使用的是 TMS570LS0914。 请告诉我如何 在 MOSI 空闲时将其设置为高电平(在 HALCoGen 中)。

我尝试将 PSL 拉高、但仍然无法正常工作。 出什么问题了吗?

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当引脚处于 GIO 模式时、您尝试更改的设置才有效。

    当您使用 SPI 引脚作为功能时、SIMO 引脚(空闲时)取决于您使用的时钟模式(极性和相位)。