This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:对在软件中实施 RS422或 RS232有疑问?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839087/ek-tm4c1294xl-questions-on-implementing-rs422-or-rs232-in-software

器件型号:EK-TM4C1294XL

大家好、团队、

我正在与一位客户合作、我正尝试向其提供有关以下内容的一些信息。 您能否提供一些有关从哪里开始的指导? 他正在尝试实现一个25引脚串行接口 RS422或 RS232。  

2)     2)确定内置 Tiva-C 串行控制器是否支持所需协议、或者我们是否需要用于所需协议的外部同步串行控制器?  波特率为38.4Kbps 及以下。 (25引脚串行端口将支持通过软件配置为 RS422或 RS232)

3) 3)     如果有可用的代码、我知道谁希望看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS422和 RS232描述了串行通信的电气接口。 TM4C129的 UART 可以支持其中一种、但它们需要不同的线路驱动器/接收器。 RS422是差分信号、RS-232是单端双极(相对于接地的正负)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的澄清,我了解了客户希望支持的确切协议(HDLC ISO/IEC 13239:2002和 Genysis)。 您对此有什么熟悉吗? 它们是串行协议、我想从微观角度而言、它涉及正确的软件实现和正确的硬件线路驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有任何实现这些协议的示例。 您对协议的软件和正确的线路驱动器硬件正确无误。