This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:采样率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839041/tm4c123bh6zrb-sampling-rate

器件型号:TM4C123BH6ZRB

大家好、 TM4C123BH6ZRB 上的采样率为每秒100万个样本。 是否可以配置或降低采样率?

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以使用 TivaWare 函数 ADCClockConfigSet()将连续采样模式下的采样率降低到1/2、1/4或1/8速率。 更常见的情况是、使用计时器触发 ADC 以提供采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    员工刚刚注意到、现在说并问:"实际上、计时器触发器在 ADC 的"采样率"拨号方面提供了极大的灵活性。   (正如您所说的那样、这是"仅"的。)   

    但是:

    • 如果采用4甚至8个 ADC 采集阶跃序列、会产生什么结果?   (我可能已经驳斥了您的术语-我们现在的大部分工作都是带有 ARM Cortex M7及更高版本)  "单个解决方案"可能不会以 (或许)仍然是 ADCClockConfigSet()的速率出现?   这证明了(超越)海报的"渴望获得"。
    • 员工认识到、可能会采用"单步执行序列"、但这会导致" ADC 调用过多重复"、并且"多采集模式的效率"是首选。

    更清楚的是-我相信他们在问:"连续 ADC 收购之间的时间-在"多步式收购序列"期间-是否可以通过某种方式控制?    当然... 如果是...如何?

    感谢您一如既往地提供宝贵的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TivaWare 的哪个版本使用此函数? 我在 TivaWare-SW-TM4C-2.0.1.11577.exe 中没有它

    谢谢、

    Joe   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于当前版本 的 TivaWare中、  2.1.4.178。