This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:与异步器件的 EMIF 接口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839413/tms570ls3137-emif-interface-with-asynchronous-device

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDKHALCOGEN

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TMDS570LS31HDK 板、并且希望使用 EMIF 与具有8条数据线、8条地址线的外部器件进行连接。

我使用的外部异步器件是 MaxLinear 的 XR16L788。   

如何在 halcogen 中设置异步配置和时序、以及如何向该器件发送地址以及从外部器件读取/写入数据?
非常感谢!
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yiying、您好!

    为了连接8位外部存储器、EMIF_BA[1:0]应该被连接至存储器地址[1:0]、而 EMIF_A[5:0]被连接至存储器地址[7:2]。

    除了 EMIF 时钟、您的 HALCoGen EMIF 配置正常。 请将 EMIF 时钟降低至50MHz。