This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:为 memcpy 添加声明文件时出现编译器警告

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839225/compiler-tms570ls3137-compiler-warning-when-added-a-declaration-file-for-memcpy

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 TI 库中的 memcpy_t2.asm 文件、

如果我在函数中直接使用 memcpy 没有问题、但如果尝试添加 memcpy.h 并为 memcpy 添加声明、则会收到以下构建警告

memcpy.h"、第6行:警告#1853-D:声明隐藏内置函数"memcpy"。

请帮助我解决编译 warning.e2e.ti.com/.../0842.memcpy.he2e.ti.com/.../7571.memcpy_5F00_t2.asm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请勿提供您自己的 memcpy 声明。  而是#include ,并使用该标准头文件中的声明。

    谢谢、此致、

    乔治