This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:TMS570LS1224

Guru**** 2767225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839194/ccs-tms570ls1224-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、
请按照 HALGOGEN 示例(  example_sci_UART_960.c )来传输数据 。  

是否有人能解释以下陈述、请我不理解。

while ((UART->FLR & 0x4)== 4);//等待忙*/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    while ((UART->FLR & 0x4)== 4)用于检查 SCI 接收器是否处于空闲状态。

    以下内容来自 TRM 表30-10