This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:CAN2.0 B 和 CANopen 通信

Guru**** 2908370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/839062/tmds570ls31hdk-can2-0-b-and-canopen-communication

器件型号:TMDS570LS31HDK

您好!

我们正在尝试对 TMS570 HDK 和2个器件之间的通信进行原型设计:1个器件接受 CAN2.0B、1个器件只接受 CANopen。 我们还使用 FreeRTOS。

似乎 CAN2.0B 完全受支持、无需任何外部库、但对于 CANopen、我们似乎需要一个外部堆栈。

由于它是一个原型,我们正在寻找一种快速的解决方案来测试事物:您知道 TMS570的任何免费 CANopen 堆栈吗?

我找到了 CANOpenNode 库、但看不到如何将其移植到 TMS570。 有人做过类似的事情吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道任何可用的 CANopen 堆栈。 有关支持 Hercules MCU 的 CANopen 堆栈的更多信息、请查看此页面: