This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:使用 EK-TM4C1294XL - Tiva TM4C1294NCPDT 在 Code Composer Studio 中调试问题。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/838909/ccs-ek-tm4c1294xl-debugging-problem-in-code-composer-studio-with-ek-tm4c1294xl---tiva-tm4c1294ncpdt

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Sirs:

我想使用 EK_TM4C1294XL 来控制高频功率逆变器。 我想运行从 TI 原始网站下载的一些示例代码。 我需要一些帮助来解决一些与 Code Composer Studio 相关的问题。

我最初在 Code Composer Studio 9.1.0的 Resource Explorer 部分中选择了 EK-TM4C1294XL。 然后、我按照排名进行了排名。 要访问 PWM 示例文件夹、我已打开以下文件夹 [1]

软件

用于 TivaC 的2.TI-RTOS - v:2.16.00.08

开发工具

4.EK-TM4C1294XL

5.驱动程序示例

6. PWM 示例

之后、当我单击"Import to ID"按钮时、我收到一条警告消息[2]。 在该警告消息中,我首先被要求单击“İnstall to Desktop”按钮,然后选择“Download and İnstall”(下载和下载)选项。 我执行了提示消息中列出的指令。 然后、我看到该程序已更新、稍后我下载了该程序。 我单击"Import to ID"按钮并将 pwmled 添加到项目浏览器部分[3]。 每当我按下"调试"按钮时、我都会收到一条警告、指出我需要创建新配置[4]。 当我构建项目时、我会遇到以下错误:

"C:/ti/ccs910/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.12.3.LTS/include/stdint.h "、第470行:错误:缺少此指令的#if

gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.

gmake:***[C:/Users/workspace5/pwmled_EK_TM4C1294XL_TI/src/sysbios/sysbios.aem4f ]错误2.

错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

gmake.exe:***[package/cfg/pwmled_pem4f.xdl]错误1.

gmake.exe:***删除文件`package/cfg/pwmled_pem4f.xdl'

gmake.exe:***[package/cfg/pwmled_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/pwmled_pem4f.h'

gmake.exe:***[package/cfg/pwmled_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/pwmled_pem4f.c'

gmaking[1]:***[Build-1065545553-InProC]错误1.

gmake:***没有使目标'build-1065545553'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。

gmake:***没有使目标'build-1065545553'成为'configPkg/linker.cmd'所需的规则。

gmake:***没有使目标'build-1065545553'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。

gmake:***没有使目标'build-1065545553'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。

gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

但是、当我使用 CCS Cloud 应用程序从浏览器制作同一个项目时、我没有遇到任何错误。

我恳请你立即提供协助,以解决这个问题,我已到了最后期限。

[1]

[2]

[3]

[4]

e2e.ti.com/.../EK_2D00_TM4C1294XL_5F00_Message.pdf