This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 USB 通信功能的微控制器、由 LabVIEW 控制

Guru**** 2511945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/838832/microcontroller-with-usb-communication-capability-to-be-controlled-by-labview

主题中讨论的其他器件:MSP430F5500

大家好、团队、

我正在寻找具有 USB 通信功能的低成本微控制器。  我知道还有其他通信协议、如 SPI、I2C 和 UART、我想了解您可能拥有的任何涉及 LabVIEW 控制的示例。  但是、我仍然更喜欢具有 USB 通信功能的设备。

此类微控制器与运行 LabVIEW 的计算机通信的动机是、我需要使用各种设备进行器件测试的受控序列。

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    MSP430F5500是具有片上 USB 的最低成本 MSP430。

    如果您查看器件网页、您会发现  本文档将为您提供有关 MSP430和 USB 的良好起点。

    我不知道任何与 MSP430和 USB 相关的 LabView 代码示例。 我可以说、在 LabView 中、可以选择 COM 端口来读取数据或用于控制功能。 上述配套资料介绍了如何设置实现虚拟 COM 端口的 MSP430。 因此、它也应该从这个角度为您提供帮助。

    此致

    Peter