This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ETM/EMIF 多路复用引脚

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/838589/tms570lc4357-etm-emif-multiplexed-pins

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMDX570LC43HDK

大家好、

我们目前正在通过 EMIF 设计具有 TMS570LC4357和外部 RAM 的电路板。 我们使用 TMDX570LC43HDK 的原理图(http://www.ti.com/tool/TMDX570LC43HDK)作为参考。

TMS570LC4357上有多路复用的 CPU 引脚、它们可以是 ETM[x]或 EMIF[x]。 在 HDK 上、这些 CPU 引脚连接到外部 RAM 和 ETM-MIPI-Connector。

ETMDATA[0]到 ETMDATA[7]的前8位仅用于 ETM。 因此、对于8位跟踪、我们不会遇到问题。 但是、16位跟踪会发生什么情况? 在这种情况下、不能使用外部 SRAM、这是正确的吗?

此致、

Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergen、您好!

    你是对的。 ETM[31:8]与 EMIF 数据/地址/控制信号复用。 如果使用16位 ETM 跟踪、则不能使用连接到 EMIF 的外部存储器。