This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:闪存写入器加载处理器 ID

Guru**** 2539730 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AMIC110, AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/838749/uniflash-flash-writer-loading-processor-id

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:AMIC110AM4377

尊敬的 e2e 社区:

我们最近阅读并执行了《Processor SDK RTOS 软件开发人员指南 》第3.5.1段中描述的步骤 。Uniflash 用于在 AMIC110 (TMDXICE110板)上使用 XDS200 JTAG 连接首先加载闪存写入器进行闪存和映像。

在此 过程的第一步 (通过 JTAG 加载闪存编程器)中、要求提供内核编号(选项-n) 、对于 AMIC110、此编号在示例代码中提供为1

由于我们计划改用其他处理器系列 AM437x、因此我有两个问题:

内核编号是 存在的内核数还是加载程序的内核的 ID

如果它是 id、我们可以在哪里找到不同处理器系列(在我们的 AM437x 案例中)的此编号?

谢谢、此致、

Samuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 Uniflash 快速入门指南

    n 选项是要操作的内核的基于零的索引。 因此、对于多核器件、n=0时将对扫描链中的第一个可调试内核进行编程、n=1时将对第二个可调试内核进行编程、以此类推。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aartis:

    首先、感谢快速回答。

    后续问题是、我在哪里可以找到特定处理器(例如 AM4377)的内核索引信息?

    此致、

    Samuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在目标配置文件(.ccxml)中查看内核的列表和顺序。 该索引未显式调用、但您可以通过目视检查器件/电路板的目标配置文件来推断该索引、方法是在 CCS 中打开该索引或直接在编辑器中打开该索引。 例如、对于 AMIC110、第一个内核是 Cortex M3、第二个内核是 CortexA8。