This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:XDS110是否对 Tiva TM4C129ENCPDT 进行编程?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/838734/tm4c129encpdt-does-the-xds110-program-the-tiva-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您能否确认 XDS110是否会 对 Tiva TM4C129ENCPDT 进行编程?

>>主板在 PC 上正确显示为 XDS110,xdsdfu 和 dbgjtag 工具将与之通信,而不会出现任何问题。

以下链接似乎暗示了"是": https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/825820

客户要求 Uniflash、我没有 XDS110 (或具有方便的 JTAG 接头的 Tiva 板)。

 以下任一列表均未提及 Tiva:http://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在 UniFlash 和 CCS 上受支持。 它被列出、但作为 TM4C12x。