主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我想将 SPI2nCS[0]用作 GPIO。
在 LaunchPad 的文档中、可以这样做、但我不知道如何调整引脚。
例如,我可以使用寄存器 gioPORTA->DIR 来设置引脚的方向,使用 gioPORTA->DOUT 来设置引脚的值。
如何通过 SPI2nCS[0]引脚实现这一点?
提前感谢您。
此致、
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我想将 SPI2nCS[0]用作 GPIO。
在 LaunchPad 的文档中、可以这样做、但我不知道如何调整引脚。
例如,我可以使用寄存器 gioPORTA->DIR 来设置引脚的方向,使用 gioPORTA->DOUT 来设置引脚的值。
如何通过 SPI2nCS[0]引脚实现这一点?
提前感谢您。
此致、
Christian
您好、Christian、
在 HALCoGen 中、您可以在 SPI 端口选项卡中将 SPI 引脚设置为 GIO、然后使用 GIO API 对其进行控制。
我已经链接了几个主题、下面将对此进行详细讨论。 如果您有任何疑问、请查看并告知我。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/378978?TMS570LS-SPI-as-GIO
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/190650?How-to-configure-the-MibSPI-Pins-as-GPIO
最棒的
Sahin