This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS1227闪存读取保护

Guru**** 2938600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/838581/tms570ls1227-tms570ls1227-flash-read-protection

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我找不到任何信息、无法通过 JTAG 接口保护闪存、防止第三方非法复制电子产品。  是否有用户手册之外的其他文档?   此外、如何使用 CCS 实现这种保护?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LS1227 包括高级 JTAG 安全模块(AJSM)。 它允许用户在编程后保护器件,从而为器件的存储器内容提供最大的安全性。

    请参阅数据表中的第6.21.6节"高级 JTAG 安全模块"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    谢谢,我在寻找 AJSM,但在用户手册中,而不是在数据表中:-)

    您是否知道是否有在 CCS 中写入和解锁该寄存器的方法?   或者是否有任何命令行编程工具可用(首选选项)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AJSM 信息可在我们的 SafeTI 私人论坛上找到、该论坛是我们用于提供 NDA 相关文档和发布有关 NDA 相关主题的讨论的地方。 您可以通过此链接 www.ti.com/safetyanalysis 申请访问权限。 请注意、请求过程中包含的 NDA 需要获得访问权限。

    您必须通过访问 SafeTI 私人论坛所需的链接填写所有信息。