This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PM:哪里可以获得热敏打印机参考设计的 EVB

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1233H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/838211/tm4c1233h6pm-where-can-get-evb-of-thermal-printer-reference-design

器件型号:TM4C1233H6PM

尊敬的 Sirs

我对该应用感到非常兴奋。

我可以购买 EVB 吗?

使用 TM4C1233H6PM 的热敏打印机参考设计

www.ti.com/.../spma071.pdf

谢谢你

洪家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此参考设计没有电路板。 提供了原理图和器件列表、但用户必须设计自己的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Eric Hung"]我能否购买 EVB?

    也许-"对这里的兴趣"应该足够强烈!    在了解到供应商遵循他们(通常)生产"可重复"的完整设计套件-但"占用" PCB 的做法时、我的小型技术公司可能能够回答"可调整大小"的需求...   (即"向上"和生产10-20块电路板毫无意义-我们的"其他"机会远远超过了这一机会!)   回答此类请求"超出"我们的常规做法-但如果"再次开启"、则会变得很清楚、"如何及为什么"我们可以"生产和提供"此类"热敏打印机 EVB "。

    我们的努力预计将是向购买者提供"价格优惠"、因为我们可以(可选)包括(指定的)精确的 Seiko 热敏打印机和各种  "一流"-热敏/可打印材料。   

    通过我公司的"批量采购" 、可以:

    • 印刷电路板
    • Seiko 热敏打印机
    • 适当的可打印材料

    即使是、"一次性"(单个用户)也可以实现显著的节省。   我的公司也可以"购买前和供应" 主要组件-采用"套件"形式。   (用于"按预期"由(任何)参考设计提供的用户汇编。)   再次-"所有这些都取决于"市场的真正利益"-在这种热敏打印机/项目和/或产品中。

    一段时间以来、人们对"热敏打印机"的兴趣一直在增长(我们对此感到惊讶)。    我的小型技术公司一直在考虑与另一家公司"合作"-生产"热敏打印机驱动器/控制器"板的"更广泛"版本-此处(刚刚)已经注明。

    我们的板与中引用的海报不同:

    • 可容纳各种"外形热敏打印机"-我们的设计可接受宽于48毫米的打印机!  (海报 规格)
    • 可以选择使用小型图形 LCD (或 OLED)代替"PC"-将"打印数据"发送到热敏打印机和"确认数据正确无误"。
    • 电源由定制的"锂离子"电池组提供-能够运行打印机数小时-并为自己的手机/类似设备"充电"!
    • 我们很受欢迎-还包括其他"独特"应用程序-我们更喜欢在 NDA 下披露这些(仅限)、并向"有魅力"的客户透露这些应用程序
    • 预计我们的"采购量"将为热敏打印机和多种类型的"热敏(印刷)材料"实现显著的"数量"-(两者)。

    上述(部分)可能会与现有电路板设计"集成"。  (最可能的方法是添加一个或两个附加电路板-并添加定制软件。)

    如果有兴趣-请通过论坛的"PM"-我们从未在这里"广告"-实际上只是响应了海报的要求-在他的"板搜索"中、"未能产生"所需结果...   (即实际 PCB)