This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:PWM 模式下的 GPTM 定时器:第一个周期的行为是不同的。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/837116/tm4c129encpdt-gptm-timer-in-pwm-mode-behavior-is-different-at-first-period

器件型号:TM4C129ENCPDT

我在 PWM 模式下使用 Timer5A 来产生一个始终为高电平的信号、除了每833us 生成一个周期性的100ns 低电平脉冲。 它可以正常工作、但不能在开始时工作。

代码:

//使用 Timer5A 在 T5CCP0、PB2上输出脉冲

//将半定时器配置为 PWM (0x0400000A)
MAP_TimerConfigure (TIMER5_base、TIMER_A、TIMER_CFG_A_PWM | TIMER_CFG_SPLIT_PAIR);

//将波形配置为在调试器中 CPU 暂停时暂停
MAP_TimerControlStall (TIMER5_base、TIMER_A、true);

//将输出电平配置为正常(未反相)
MAP_TimerControlLevel (TIMER5_base、TIMER_A、false);

//配置为在上升沿触发中断
MAP_TimerControlEvent (TIMER5_base、TIMER_A、TIMER_EVENT_POS_EDGE);

//设置 PWM 周期:在预分频器寄存器中放置高字节、在间隔加载寄存器中放置低字
MAP_TimerPrescaleSet (TIMER5_base、TIMER_A、(100000 >> 16)& 0xff);
MAP_TimerLoadSet (TIMER5_base、TIMER_A、100000和0xFFFF);

//设置 PWM 占空比:在预分频匹配寄存器中放入高字节、在匹配寄存器中放入低字
MAP_TimerPrescaleMatchSet (TIMER5_base、TIMER_A、(100 >> 16)& 0xff);
MAP_TimerMatchSet (TIMER5_base、TIMER_A、100和0xFFFF);

会发生很多其他事情;很多时间过去、然后:

//启用计时器
MAP_TimerEnable (TIMER5_base、TIMER_A);

该输出信号具有上拉电阻。 因此、在上电时、当引脚处于高阻抗状态时、信号会根据需要处于高电平。

问题是当 MAP_TimerConfigure()执行时,输出变为低电平并保持低电平。 之后,当 MAP_TimerEnable()执行时,输出将保持低电平,直到第一个833us 周期经过+ 100ns 低电平脉冲。 然后、它最终转换为高电平、并从该时刻起根据需要运行。

我需要消除这段较长的低输出周期、因为该信号会触发其他硬件、我需要避免不必要的转换。

在我看来,我应该将该引脚保留为 GPIO 并将其驱动为高电平,直到调用 MAP_TimerEnable()之后。

但这将不起作用、因为一旦焊盘配置为备用功能(计时器)、信号将变为低电平、从而产生不必要的转换、直到计时器在第一个周期内运行。

我是否可以对计时器执行任何操作来避免这种首次出现的现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="12ve12pm"]我是否可以对计时器执行任何操作来避免这种第一次出现的现象?

    不能"避免"-但怀疑这可能会"缩短该违规过渡的持续时间"。    (有时-这证明、"对 Gov't 工作很好。")

    只需在(两者)'TimerPrescaleSet ()& TimerLoadSet ()'中输入'far s选举 值'即可开始代码处理。   犯罪者可能(仍然)出现、但持续时间大幅缩短、这应减少(可能消除)不必要的"触发其他硬件"。   (可能需要"干扰滤波器"-应用于那些无电容/下游、潜在的"干扰接收者"。)  

    Crack 员工怀疑 、"仅使用计时器减去预分频器时、就会出现此问题"

    第二个"解决方法"涉及到、在(已知的非法触发信号)执行并通过后、"禁用这些下游器件的触发"。   (即使犯罪者是"定期"的、只要犯罪者的持续时间已知/可预测、此方法也应成功。   但代价是硬件和软件。)    大约2A 的工作电流将会看到您的"门控直接计时器输出"-这样它"受限于您的确切需求。"

    与所有此类情况一样-在"其他电路板"上、尤其是在其他 MCU 计时器上测试这种情况证明"始终明智"-确认"罕见的异常"不会"不适当地行使"您的"忠诚、受控、"追求轻"(电池不带窗口)诊断 crüe……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Twelve12pm:

     您能试试  

    MAP_TimerControlLevel (TIMER5_base、TIMER_A、TRUE)并在调用 MAP_TimerConfigure 之前将其放置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    Crack 员工怀疑 、"仅使用计时器减去预分频器时、就会出现此问题"

    [/报价]

    啊、它实际上不用作预分频器。 当 GPTM 半定时器(通常为16位定时器)在 PWM 模式下使用时、它变成24位定时器。 预分频器和预分频器匹配寄存器用作24位值的高8位。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    与所有此类情况一样-在"其他电路板"上、尤其是在其他 MCU 计时器上测试这种情况证明"始终明智"-确认"罕见的异常"不会"不适当地行使"您的"忠诚、受控、"追求轻"(电池不带窗口)诊断 crüe……

    [/报价]
    您可以理解、这个单元格中没有窗口、呃、我是说、实验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    与所有这种情况一样-在"其他电路板"上测试这种情况证明"始终明智"

    [/报价]
    这是唯一的电路板。 但是、我可以使用 LaunchPad 板进行测试、看看是否有任何差异。
    首先,我将尝试蔡素的建议,调用 map_TimerControlLevel()来反转输出信号。 我认为这也需要将占空比反相。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaa"]

    尊敬的 Twelve12pm:

     您能试试  

    MAP_TimerControlLevel (TIMER5_base、TIMER_A、TRUE)并在调用 MAP_TimerConfigure 之前将其放置?

    [/报价]

    为了澄清、您是否意味着在上面显示的代码之前添加此调用、而不对该代码进行任何其他更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我打算说您移除了您的当前线路  

    MAP_TimerControlLevel (TIMER5_base、TIMER_A、false)并替换为 MAP_TimerControlLevel (TIMER5_base、TIMER_A、true)、然后在调用 MAP_TimerConfigure 之前将其放置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下所示:

    //使用 Timer5A 在 T5CCP0、PB2上输出脉冲

    //将输出电平配置为正常(未反相)
    MAP_TimerControlLevel (TIMER5_base、TIMER_A、true);

    //将半定时器配置为 PWM (0x0400000A)
    MAP_TimerConfigure (TIMER5_base、TIMER_A、TIMER_CFG_A_PWM | TIMER_CFG_SPLIT_PAIR);

    //将波形配置为在调试器中 CPU 暂停时暂停
    MAP_TimerControlStall (TIMER5_base、TIMER_A、true);

    //配置为在上升沿触发中断
    MAP_TimerControlEvent (TIMER5_base、TIMER_A、TIMER_EVENT_POS_EDGE);

    //设置 PWM 周期:在预分频器寄存器中放置高字节、在间隔加载寄存器中放置低字
    MAP_TimerPrescaleSet (TIMER5_base、TIMER_A、(100000 >> 16)& 0xff);
    MAP_TimerLoadSet (TIMER5_base、TIMER_A、100000和0xFFFF);

    //设置 PWM 占空比:在预分频匹配寄存器中放入高字节、在匹配寄存器中放入低字
    MAP_TimerPrescaleMatchSet (TIMER5_base、TIMER_A、(100 >> 16)& 0xff);
    MAP_TimerMatchSet (TIMER5_base、TIMER_A、100和0xFFFF);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaa"]

    如下所示:

    //使用 Timer5A 在 T5CCP0、PB2上输出脉冲

    //将输出电平配置为正常(未反相)
    MAP_TimerControlLevel (TIMER5_base、TIMER_A、true);

    //将半定时器配置为 PWM (0x0400000A)
    MAP_TimerConfigure (TIMER5_base、TIMER_A、TIMER_CFG_A_PWM | TIMER_CFG_SPLIT_PAIR);

    //将波形配置为在调试器中 CPU 暂停时暂停
    MAP_TimerControlStall (TIMER5_base、TIMER_A、true);

    //配置为在上升沿触发中断
    MAP_TimerControlEvent (TIMER5_base、TIMER_A、TIMER_EVENT_POS_EDGE);

    //设置 PWM 周期:在预分频器寄存器中放置高字节、在间隔加载寄存器中放置低字
    MAP_TimerPrescaleSet (TIMER5_base、TIMER_A、(100000 >> 16)& 0xff);
    MAP_TimerLoadSet (TIMER5_base、TIMER_A、100000和0xFFFF);

    //设置 PWM 占空比:在预分频匹配寄存器中放入高字节、在匹配寄存器中放入低字
    MAP_TimerPrescaleMatchSet (TIMER5_base、TIMER_A、(100 >> 16)& 0xff);
    MAP_TimerMatchSet (TIMER5_base、TIMER_A、100和0xFFFF);

    [/报价]

    我做到了。

    它起初看起来很有希望,但不幸的是,它使局势更加恶化。

    我所做的是:

    按照您的建议反相输出信号。

    通过反相占空比对其进行补偿。

    反向中断边沿触发。

    现在、正如我希望的那样、开始时的低输出脉冲被消除、但是:

    现在的问题是,如果代码使用 MAP_TimerDisable()禁用计时器,则信号将变为低电平,而不是保持高电平。 这也意味着、当我们重新启用计时器时、我们将会得到不需要的额外触发。

    兴奋之后又失望了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Twelve12pm:

     我想在调用 MAP_TimerDisable()之前,首先将引脚复用器恢复为 GPIO 引脚,而不是计时器引脚,并让外部上拉电阻器将引脚驱动为高电平。 看看这是否能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="12ve12pm"]您正确的是,此单元格中没有窗口,呃,我是说,实验。

    我们被告知,'Alexandre Dumas  '(*) 过去居住在您的 (始终)'dark/dank cell'...  {现在声称"已转换"为实验室空间。}    然而-您是(或应该是)"中午12"(显然是"光 和真理的人") 、因此您"逃离地牢"(实验室/细胞、如此令人怀疑/关于"  其他" MCU)-争辩说您想要一 个"更全面、尤其是适应"可重复使用"的解决方案!"

    即使 供应商的 Charles (精心编排) 的"专用计时器时序"代码创建工作正常-它距离 Kiss 远!   并且只需将 MCU 计时器 API "模拟"(否则有效/直观)到 "分频和 强制合规性!"   (也未成功出现(到目前为止)- 正如您刚才所说!)    这(曾经)是否会很好?

    并非"通用解决方案"最常-最佳解决方案?   (您知道答案)  员工早些时候/启发的建议(外部) "门控/控制"、自然计时器、"可预测响应"-通过"外部逻辑管理"(在许多情况下可能重复使用)、肯定会将"一次性、操纵性"深入"到独特 的" MCU 编排"中!   (第三个钟形(左侧阶段) 也称为"其他"-确实会发出"关闭"声。)   

    因为这是"一次性使用"-并且可能"退出阶段" -当更新的软件(今天承诺- 2020年初)到达"钟形扇形"时-这种"痛苦地制造/有序" API 函数-最常-发送者-如果(真正需要)-应该适当详细 (通过详细的寄存器处理 -特别是这样的定序指令)(在 MCU 手册中)。   (而不是“在这里”-单个帖子-很快/很快就会旋转... 进入"论坛遗忘"。)

    并非所有(来自任何供应商的)"MCU 行为"都会"网格化至完美"、而是具有我们所有独特 的"愿望/信号目标"。    然后、我们可以尝试:

    • "欺骗/操纵 MCU 以某种形式的合规性"  (可能)
    • 或(更高效)在 MCU 控制下开发"可用的外部门控/控制方法"(由 VC/投资者社区提供)

    它可以与多个(甚至被命名) MCU 一起使用-因为这些外部/适应设计不断地证明"灵活、精确且(我们是否说过)-可重复使用!"

    (无名称/其他) MCU 的无限"分页/分页"-除非卷是"消费者喜欢"(在这里很不可能)-表现出卓越的品质...

    (*) 过去的乘员- (同样)监狱牢房/现在(阿姆)'实验室!'  - " 基督山的尸体"    

    (可能(接近)推导 ,'监禁'). 技术/历史"mix"-通常需要突破/减少"技术无人机"-同时恢复兴趣和关注...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    12时12分
    您可以理解、这个单元格中没有窗口、呃、我是说、实验。

    我们被告知,'Alexandre Dumas  '(*) 过去居住在您的 (始终)'dark/dank cell'...  {现在声称"已转换"为实验室空间。}    然而-您是(或应该是)"中午12"(显然是"光 和真理的人") 、因此您"逃离地牢"(实验室/细胞、如此令人怀疑/关于"  其他" MCU)-争辩说您想要一 个"更全面、尤其是适应"可重复使用"的解决方案!"

    即使 供应商的 Charles (精心编排) 的"专用计时器时序"代码创建工作正常-它距离 Kiss 远!   并且只需将 MCU 计时器 API "模拟"(否则有效/直观)到 "分频和 强制合规性!"   (也未成功出现(到目前为止)- 正如您刚才所说!)    这(曾经)是否会很好?

    并非"通用解决方案"最常-最佳解决方案?   (您知道答案)  员工早些时候/启发的建议(外部) "门控/控制"、自然计时器、"可预测响应"-通过"外部逻辑管理"(在许多情况下可能重复使用)、肯定会将"一次性、操纵性"深入"到独特 的" MCU 编排"中!   (第三个钟形(左侧阶段) 也称为"其他"-确实会发出"关闭"声。)   

    因为这是"一次性使用"-并且可能"退出阶段" -当更新的软件(今天承诺- 2020年初)到达"钟形扇形"时-这种"痛苦地制造/有序" API 函数-最常-发送者-如果(真正需要)-应该适当详细 (通过详细的寄存器处理 -特别是这样的定序指令)(在 MCU 手册中)。   (而不是“在这里”-单个帖子-很快/很快就会旋转... 进入"论坛遗忘"。)

    并非所有(来自任何供应商的)"MCU 行为"都会"网格化至完美"、而是具有我们所有独特 的"愿望/信号目标"。    然后、我们可以尝试:

    • "欺骗/操纵 MCU 以某种形式的合规性"  (可能)
    • 或(更高效)在 MCU 控制下开发"可用的外部门控/控制方法"(由 VC/投资者社区提供)

    它可以与多个(甚至被命名) MCU 一起使用-因为这些外部/适应设计不断地证明"灵活、精确且(我们是否说过)-可重复使用!"

    (无名称/其他) MCU 的无限"分页/分页"-除非卷是"消费者喜欢"(在这里很不可能)-表现出卓越的品质...

    (*) 过去的乘员- (同样)监狱牢房/现在(阿姆)'实验室!'  - " 基督山的尸体"    

    (可能(接近)推导 ,'监禁'). 技术/历史"mix"-通常需要突破/减少"技术无人机"-同时恢复兴趣和关注...

    [/报价]

    我在最后一天左右的时候对此进行了一些思考,我得出的结论是:

    您的评估完全正确。

    鉴于这个特定的信号如果在100%的时间内不符合我们的愿望、会导致如此大的问题、我认为这样设计电路板是愚蠢的。

    此外、鉴于据报道 VC /投资者群体非常喜欢外部门控、我认为我们不应该让他们失望。

    我现在认为、在该板的下一次迭代中、应该有外部门控、 我认为它需要结合使用栅极和触发器(或某些此类设计)、以消除栅极输入变化时可能正在进行的门控变化和脉冲之间的竞争条件。

    不幸的是、我桌面上的板在寒冷的环境中(因为凸台将恒温器设置为低于绝对零的温度)是暗的(因为我们需要省电、所以我头上的最爱白炽灯已经被 LED 灯取代了、我发誓 LED 灯会发出蓝光 (没有人相信我,但这实际上是数据表中记录的一个科学事实)--这就像一句纳坦尼尔·霍索恩的句子,当你到最后的时候,你忘了开始的是什么,但幸运的是,作者重复开始提醒我们-- 现在、我办公桌上的电路板非常昂贵、以至于我将使其正常工作、无论需要什么。 没有留下任何电路板!

    明天在实验室里、我会尝试一下蔡国斌的建议、并告诉你这是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    (笑声) 当更新软件(今天承诺- 2020年初)到达“钟形风扇”时...

    [/报价]
    是否有即将推出的 TivaWare 更新?
    (如果是、我有几个改进可供纳入其中。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快克员工(今天,星期日)@ 05:00大声地问: “哪里是“官方”的绿色?”    (不是你完全独特的,“创造者”逃脱了伟大的应用!)    员工认为您的"熟练 LED 头顶"使您的实验室(几乎)呈现"盲文要求" 、因此您无法看到"此已解决按钮!"    (快速点击-因为它也是 ***相似***和(甚至)正常/习惯 MCU 命名约定!)

    您正确地认识到、您的"几乎白光"LED 以"原生"蓝色 LED (通常为)开头:

    • 由一个(勉强)功能(涂胶)"颜色过滤器!"增强/操纵    
    • 或通过添加特殊的"氟化材料"(由 Nichia 开发)... 这些工作正常!

    低成本(消费者照明) LED 将纯蓝色带入(如此愉快)"几乎白"  (似乎您和"源极二"都曾阅读过我公司(后房)在芝加哥/周围的每一个白炽灯泡的库存(几乎)-就在他们"构思不当"禁令之前!)   BTW -我们在冬天为这些设备提供了充分的动力-"加热我们的空间"(以及"完美"的白色照明)-这也证明了您的利益!  

    当然、您也能轻松识别'Franken-LED"  和  'Franken-API"之间的"巨大平行"、这是一个聪明、细致和充满活力的解决方案。   (两种)是否确实有效?    (蓝色为白色-请继续重复!)    "如果"成功(现在)-将"新/改进的 API 版本"(在(部分)"待办事项"列表的拐角处)-当然-适应这种情况(无太粘性)下行"API 带"。    (在您"忘记"此类"未记录的 API"聚合之后!)    

    弗兰克森斯坦·蒙斯特”不是“重返深度睡眠”的时候了吗?    为了认识到这一点、"蓝色不是白色"-尽管-尤其是-消费者包装宣称...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当员工准备好离开(中午)时-还需要补充一点。    Vendor 的 Charles 赢得了我团队的完全尊重-长期以来一直在帮助我的团队和(许多)其他人。   话虽如此-让我们重新关注"原发海报"的需求/愿望/问题。

    [引用 user="12ve12pm"]我是否可以对计时器执行任何操作来避免这种第一次出现的现象?

    是的-确实有-正如您发现的、所有(合理的) API 调用(似乎)"超出您的要求"-避免使用计时器!   现在您已经注意到、"多个外部电路"证明(极其)对(不需要/意外)"点火和/或干扰"非常敏感。   (这)与"定期重复"、"项目/产品开发"要求不远-是不是这样?  

    然后、您的选择将显示为"fork into two Directions:"

    • 一些方式/方法-欺骗和/或操纵 API 以"轻松满足您(高度)的特定需求"  (特定于"此"MCU 和设计)
    • 或者设计一个更强大的“外部”方法来(正确)解决... 这可适应任何 MCU -并证明其灵活性、 精确度、 适应 能力(甚至是自适应)、持久且(甚至)可重复使用!    (实际上、这种可重复使用性是一项首要要求@几乎任何"可靠的"风险资本公司!)

    通常、帖子会采用"TRM"(直接注册)编码到达。   正确地-供应商避免"也"参与进来。   而是建议使用 API、这主要是因为 API 具有"久经考验的有效性"、因为它已经得到了数千名员工的"测试和验证"!

    然而-当(甚至)"资源丰富的"供应商代理呈现"微不足道的更改和/或呼叫排序"时-没有(零)经过验证的历史记录!   (仅 执行了非常短暂的(眼睛闪烁)测试。)    并且(该)超出了 API 的强度-因此限制了"测试"      (通常可能会失败):

    • 器件批次的变化
    • 器件老化
    • 和/或温度偏移
    • API 添加和/或修改

    因此-真正的解决方案应该是“独立于‘的‘‘-永远灵活-当然-可重复使用!    (就像您(和现在一样)渴望的那样!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需报告:供应商 Charles 的解决方案使该板可以工作。

    在下一次迭代中、将会有一些外部电路来控制计时器信号或首先生成该信号。 我还没有决定是哪一个。 我同意、我们不想在稍后发现有关此信号的其他问题。 任何不必要的转换都会导致真正的头痛、因为事情会变得不同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Twelve12pm:

     很高兴您的问题得到了解决。 我希望我提供的解决方案在您遇到的所有情况下都足够强大。 我想这将是您的确认任务。 CB1关于外部门控的建议值得探索。  

    [引用 user="12ve12pm "]

    是否有即将推出的 TivaWare 更新?
    (如果是、我有几个改进可供纳入其中。)

    [/报价]

    您能否打开一个新主题并列出您想要看到的改进或您想要解决的错误。 我们将相应地评估和满足这些请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的报告。   虽然电路板现在看起来"可以正常工作" (您的话语)-您的测试协议(必然)很简短-但不能排除出现意外后果的可能性。   计时器具有许多选项、可以与其他几个 MCU 外设模块协调(并由其访问)。   还请注意、(仅限)可能已执行极小的操作条件"子集"、因此应询问此"修复"是否已获得足够的"支持"、以便升级到(待定) Active API 更新。    人们预计、一家拥有 T.I.的规模/地位的公司会"不会那么快地急于接受(甚至)这种资源丰富(潜在)的"修复"。   回想一下、即使是"令人惊讶"的微小变化-也可能会产生一系列副作用-其中很少有"立即明显"。   

    为了完全/正确地"预测、管理和识别"所有可能的行为和/或后果-尤其是  在如此短的时间内-证明是极不可能发生的。   风险/奖励不会对这种(勉强)经证实的实施保持微笑...   无论"群体术语"的吸引力如何...、明智的资源都不能提升稳健性。   这里至少有一个仍然很坚定... 反对这种做法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    快克员工(今天,星期日)@ 05:00大声地问: “哪里是“官方”的绿色?”    (不是你完全独特的,“创造者”逃脱了伟大的应用!)    员工认为您的"熟练 LED 头顶"使您的实验室(几乎)呈现"盲文要求" 、因此您无法看到"此已解决按钮!"    (快速点击-因为它也是 ***相似***和(甚至)正常/习惯 MCU 命名约定!)

    [/报价]

    啊,是的,绿色的飞溅物。 想想您在 Hero 供应商的"无样"论坛上缺席的漫长而孤独的几个月中、您可能淹没自己的所有桶和桶绿油(当然还有必要的安全设备)。 我想我会从 Howard Hughes 的书中取出一页、然后请他的供应商恢复 Like 按钮。 (只要我赚取第一万亿。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaa"]

    尊敬的 Twelve12pm:

     很高兴您的问题得到了解决。 我希望我提供的解决方案在您遇到的所有情况下都足够强大。 我想这将是您的确认任务。 CB1关于外部门控的建议值得探索。  

    12时12分
    是否有即将推出的 TivaWare 更新?
    (如果是、我有几个改进可供纳入其中。)

    您能否打开一个新主题并列出您想要看到的改进或您想要解决的错误。 我们将相应地评估和满足这些请求。

    [/报价]

    是的。 我会立即这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaa"]

    尊敬的 Twelve12pm:

     很高兴您的问题得到了解决。 我希望我提供的解决方案在您遇到的所有情况下都足够强大。 我想这将是您的确认任务。 CB1关于外部门控的建议值得探索。  

    12时12分
    是否有即将推出的 TivaWare 更新?
    (如果是、我有几个改进可供纳入其中。)

    您能否打开一个新主题并列出您想要看到的改进或您想要解决的错误。 我们将相应地评估和满足这些请求。

    [/报价]

    链接: e2e.ti.com/.../837698

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="12ve12PM"]我想我将从 Howard Hughes 的书籍中取出一页

    为什么只是"一页?"    在征服"向航(其他)计时器"之后-您是否应该获得足够的动力来"获得一架同等(经过良好测试)的怪兽飞机?"   (至少是一个“适当缩放的模型”)   应该注意的是,Hughes 先生的创作(由 Birch 而不是 Spruce 制造)进行了一次“单次飞行”——距离水面只有1英里——60-70英尺——只能持续一分钟!    'deja Vu -又一次'-有些人会宣称!   (使用"NY Yankee catcher Yogi Berra"可获得该"重新动画(即定时)短语!"   

    某种程度上说,过去/详尽的“测试协议”环(奇怪的熟悉)... 博物馆文件(后来)显示,巨匠的“计时器”在其第一阶段出现故障,但(极)短飞行(有些称为“不重要”) 被裁定成功。   

    Hughes 先生"天才"的一部分是他"完全订阅"、"风险-奖励"和他的巨匠(最恰当的)-"再也不会飞了!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    12时12分
    我想我会把霍华德·休斯的一本书拿出来

    为什么只是"一页?"    在征服"向航(其他)计时器"之后-您是否应该获得足够的动力来"获得一架同等(经过良好测试)的怪兽飞机?"   (至少是一个“适当缩放的模型”)   应该注意的是,Hughes 先生的创作(由 Birch 而不是 Spruce 制造)进行了一次“单次飞行”——距离水面只有1英里——60-70英尺——只能持续一分钟!    'deja Vu -又一次'-有些人会宣称!   (使用"NY Yankee catcher Yogi Berra"可获得该"重新动画(即定时)短语!"   

    某种程度上说,过去/详尽的“测试协议”环(奇怪的熟悉)... 博物馆文件(后来)显示,巨匠的“计时器”在其第一阶段出现故障,但(极)短飞行(有些称为“不重要”) 被裁定成功。   

    Hughes 先生"天才"的一部分是他"完全订阅"、"风险-奖励"和他的巨匠(最恰当的)-"再也不会飞了!"

    [/报价]

    Hughes 的问题是他没有让我对固件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="12ve12PM"] Hughes 的问题是他没有让我对固件进行编程。

    或者让"Charles"将"Goose 的 API"添加到某种形式(基本上是未经测试的)合规性中...

    Toyota 的工程人员在"测试与评估"方面投入了超过10公里的时间、"意外加速"   和(可能就像这里的"注意")-结果是干涸的!

    “高度组织/持续/系统”的亲吻部署了“专家见证”——发现那些“确切情况”——尽管“没有指挥”,但汽车仍会(毫无根据)加速!   

    丰田的律师、工程师、陪审团和整个审判室都“喘振”——当专家证人“DMONSTRATED 生活和力量”——就像“意外加速”被“保证发生”一样!    不幸的是-多人死亡-因为"技术发现"-确实需要在"时间、资金、焦点和 SMARTS"方面进行大量投资、以确定...

    这里有一个教训-对于那些将"注意"的人来说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相信我、我会倾听。 没有通过大量测试、无论是硬件还是软件、都不会有任何结果。 下一个电路板迭代将在硬件中包含用于控制该信号的内容。 我办公桌上的那一个仅供内部使用! 此电路板上已有校正导线、不会发货给客户。 我们可能会将 SMD 的双脚朝上和更多校正导线(所有这些导线均为您喜爱的颜色:绿色)粘结在一起、以测试时钟信号的外部门控。 我打算在我们旋转新电路板之前解决所有错误!! 希望我们稳健的原理图和 PCB 设计人员不会带来任何新的惊喜!!

    顺便说一下、我发现有时钟 IC、其中一些是可编程的、可能会更可靠地提供该信号、而不是将门控置于此 PWM 信号前面。 需要注意的事情...