This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用于 TMS570LC4357上的 RS422

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/837700/tms570lc4357-used-to-rs422-on-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我使用的是 TMS570LC4357、我想 使用 SCI 端口与 RS422进行通信。

本参考手册对 RS232进行了详细说明。

我还可以 使用 RS422吗?

Sencerely Yours、

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LC04357没有 RS422模块。

    在这里、您可以找到 TI 的收发器、这些收发器可以为您提供一些想法:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您回答了我的问题。

    我将浏览这个网站。

    谢谢、

    好的