This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:不能使用 xEventGroupCreate()创建 EventGroup 已使用 TI enet_S2E 项目演示(FreeRTOS)

Guru**** 2531270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/837519/tm4c1294ncpdt-can-not-use-xeventgroupcreate-to-creat-eventgroup-used-the-ti-enet_s2e-project-demo-freertos

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、TI 团队、

我使用 EK-TM4C1294XL TM4C1294 Connected LaunchPad 板进行实验,我参考 www.ti.com/.../spma072.pdf ,我在 CCS 中导入 Enet_S2E 项目,我想使用它做一些实验,因为它具有 FreeRTOS 和 lwip 堆栈。

有两个问题需要您的帮助、

1. 无法在 enet_s2E FreeRTOS 项目演示中使用 xEventGroupCreate()创建 EventGroup。

我想在 两个任务之间添加一个 EventGroup,我参考 https://www.freertos.org/xEventGroupCreate.html ,  

我  在 FreeRTOSConfig.h 中添加了"#define CONFIGPPORT_DYNAL_ADJUST 1"、但如何在 CCS 中添加 EVENT_GROUP。c?

CCS 的错误如下所示,

未解析的符号 xEventGroupCreate、首先在./radarwatchdog_task.obj 中引用
未解析的符号 xEventGroupWaitBits、首先在./radarwatchdog_task.obj 中引用

因此、我将这个问题寻求您的帮助。

2.如何在 CCS 中将"heap_2.c"更改为"heap_4.c"?

我想使用 heap_4.c 来管理 FreeRTOS 内存 ,因为它可以 恢复内存碎片。 但我不会对它的配置进行微调。

我期待你的答复。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们已将支持转移到 TIRTOS、因此我对 FreeRTOS 没有任何帮助。 但是、您会问一个简单的 Code Composer Studio 问题。  可以通过多种方法将文件添加到 CCS 工程中。 一种简单的方法是打开文件资源管理器窗口并指向包含 heap_4.c 的目录 (C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party\freertos\Source\portable\MemMang)现在将文件"heap_4.c"拖放到 Code Composer Project Explorer 窗口的 MemMang 文件夹中。 您可以选择将文件复制到工程、或将文件链接到工程。 (如果您计划进行任何修改、请使用副本。) 现在必须删除"heap_2.c"。 为此、您可以右键点击 Project Explorer 窗口中的文件并选择"Exclude from Build"。