This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何使用 ZWT BGA 封装 MIBSPI1 NCS[0]上的特殊功能引脚 R2作为 GIO、HALCOGEN 和数据表中均未提及该引脚

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/837463/tms570ls3137-how-can-i-use-the-special-function-pin-r2-on-zwt-bga-package-mibspi1-ncs-0-as-gio-it-is-not-mentioned-in-halcogen-and-also-in-the-data-sheet

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,  

  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms570ls3137.pdf 第11页上的特殊功能引脚 R2焊球 。  

如何使用  ZWT BGA 封装 MIBSPI1 NCS[0]上的特殊功能引脚 R2作为 GIO、HALCOGEN 和数据表中都没有提到该引脚

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了将 特殊功能引脚用作 GPIO 的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈!