工具/软件:Code Composer Studio
你好。 我有下一个任务。 我接收来自压实器的2个信号、看起来像50% PWM 100Hz、并彼此相移90度。 每次切换信号时、我需要使 ADC 采样(每周期4次或400Hz)。 我为该任务编写了下一个代码。
static void adcInterruptHandler(){
unsigned int state = ADCIntStatus (ADC0_BASE、0、true);
ADCIntClear (ADC0_BASE、0);
int32_t tmp[2];
ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE、0、(uint32_t *) tmp);
ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE、0、(uint32_t *) tmp+1);
}
静态空 initAdc (){
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_ADC0);
while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_ADC0));
ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、0、ADC_TRIGGER_EXTERNAL、0);
//设置序列
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、0、ADC_CTL_CH1);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、1、ADC_CTL_CH0 |
ADC_CTL_IE | ADC_CTL_END);
//中断设置
ADCIntRegister (ADC0_BASE、0、adcInterruptHandler);
ADCIntEnable (ADC0_BASE、0);
ADCSequenceEnable (ADC0_BASE、0);
ADCIntClear (ADC0_BASE、0);
}
静态空 initGpioInterrupt (){
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0);
GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4);
GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
GPIOIntTypeSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_BLE_ARES);
GPIOIntTypeSet (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_BLE_ARES);
GPIOADCTriggerEnable (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0);
GPIOADCTriggerEnable (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_4);
}
当我使用按钮模拟事件时、此代码运行良好、但在实际环境中、它会转到 FaultISR。 看起来、信号在一个瞬间内会发生几次抖动和触发事件。 我需要通过跳过冗余事件来解决此故障、但如何解决?