This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:固件生成的复位

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/836215/tm4c1290ncpdt-firmware-generated-reset

器件型号:TM4C1290NCPDT

SysCtlResetCauseGet 返回1。 我需要找到导致此复位的原因。

探测硬件看门狗 GPIO 和 MCU 复位引脚不会在示波器上生成触发信号

电压。 我将再次重新运行此程序以进行确认。

我在 NVIC_APINT 寄存器中设置了一个硬件观察点。 执行也没有在这里停止

这是我第一次运行它。 不确定要执行其他什么操作来跟踪此复位的原因? 什么工具

我要使用什么?

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您读取1、则为外部复位。 请参阅下面的内容。 您希望使用示波器来捕获 nRST 输入。  

    如果您有意外的外部复位、请查看您的电路板是否遵循以下建议。 示例 如果 nRST 引脚上有合适的上拉电阻器、 同时检查 VDD 上是否有稳定的电源。 如果 VDD 超出范围、则稳压器可能会跳闸。 有关详细信息、您还可以参阅 TM4C129系统设计指南应用手册。  http://www.ti.com/lit/an/spma056/spma056.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供数据表中的信息。  

    但是、driverlib API 显示如下:

    26.2.2.47 SysCtlResetCauseGet
    获取重置的原因。 原型:uint32_t SysCtlResetCauseGet (void)
    说明:此函数返回复位的原因。 由于复位原因在软件清零或上电复位前是粘着的、因此如果发生了多次复位、可能会返回多个复位原因。 复位原因是 SYSCTL_CAUSE_HSRVREQ、SYSCTL_CAUSE_HIB、SYSCTL_CAUSE_WDOG1、SYSCTL_CAUSE_SW、SYSCTL_CAUSE_WDOG0的逻辑 OR、 SYSCTL_CAUSE_BOR、SYSCTL_CAUSE_POR 和/或 SYSCTL_CAUSE_EXT。
    返回:返回重置的原因。

    这似乎表明复位可能有多种原因。 这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

     是的、可以同时设置多个标志。 根据您最初的问题、您说过调用 SysCtlResetCauseGet ()返回1。 这意味着只设置了 EXT 标志。 这是一个 nRST。 这就是我建议您使用示波器捕获 nRST 和电源的原因。 nRST 通常由稳压器控制。 如果 nRST 被拉至低电平、稳压器可能检测到电压超出范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用示波器在复位线路上触发。 到目前为止、示波器可靠地触发了两次。  

    在这种情况未知之前、它没有触发4-5次的原因。 触发上的信号和电平

    已多次检查范围。

    如果复位有两个原因、逻辑或为2? 如果使用 driverlib API 和数据表、这将有所帮助

    提供相同的清晰度。

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我的团队发现您的初始回答非常完美。   (EXT 生成了复位。)

    海报的问题可能围绕着(严格)对语言的解释:"可以同时设置多个标志?"    我所在集团的信念是:"读取 RESC 寄存器时、可能会出现多个标志"。"    这并不意味着,“所有这种旗帜都是同时“设置”的!    相反-它们很可能是单独/按顺序设置的。    

    请注意、这些标志被描述为"粘着"(即、在被清除前将一直保持。)    一旦记录到寄存器位、通过定期的 RESC 测试-和清除-可消除(肯定会减少)与"哪个标志导致复位"相关的混淆。   (该"测试"可以在每次 MCU 复位后自动执行、从而简化过程。   它(仅在允许累积"多个复位"时)(在 RESC 中)-可能会引起对"上次复位源"的混淆...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

     谢谢你。 您完全正确。 我应该已经说过、当寄存器被读取时、多个标志看起来会被置位、而不是同时置位标志。 但是、在我使用的另一个 MCU 器件中、确实可以在同一周期中设置多个复位标志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaaaa">但是、在我使用的另一个 MCU 器件中、确实可以在同一周期中设置多个复位标志。  [/报价]

    实际上、Charles -由于我的小型技术公司(主要是)雇用(现在)五家供应商的 ARM Cortex MCU -我们也是"防范"可疑行为"、这迫使我们"高度关注和准备"。

    作为一般性陈述和/或观察-我们不会发现"太频繁"-同时发生(近)多种复位原因。   (除非发生了具有重大意义的事件-然后需要充分注意...)